![]()
Prévenir les pannes des installations de concassage grâce à la mesure des vibrations : la surveillance des conditions pose les bases d'un meilleur temps de fonctionnement
Savez-vous comment se portent vos machines clés ? Combien cela vous coûte-t-il d'avoir une vision claire de la situation ? Et ce que cela vous rapporte ? C'est avec cette histoire que Rubix et SKF ont l'intention de s'attaquer à l'industrie du recyclage dans les mois à venir. En effet, dans un secteur où les machines sont mises à rude épreuve et où les arrêts de production coûtent énormément de temps et d'argent, la maintenance conditionnelle est en fait la chose la plus intelligente que l'on puisse faire en tant qu'entrepreneur.

Voor veel recyclagebedrijven zal de naam Rubix misschien niet zo bekend in de oren klinken. Maar veel van de machinefabrikanten waar u voor kiest, doen al jaren een beroep op hun diensten. Om twee redenen. Ze hebben alles in huis om productieprocessen draaiende te houden en ze koppelen daar een stevige knowhow aan vast. Rubix Commercial Director Competence Center Bearings & Power Transmission Dick van Elsen: “We willen meer zijn dan een gewone leverancier. Avec nos clients, nous examinons les problèmes qu'ils rencontrent et la manière dont ils peuvent les résoudre au mieux. C'est pourquoi Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)