Protection antichute
Protection antichutes
Un système de protection contre les chutes garantit qu'une personne est attachée à un point d'ancrage de manière à éliminer complètement le risque de chute ou à garantir une chute sans risque.
L'équipement de protection individuelle antichutes se compose de trois éléments indissociables :
- la prise autour du corps (harnais)
- l'embrayage antichute
- le système d'ancrage ou de fixation
Les normes
La protection contre les chutes peut être considérée comme un système composé de plusieurs éléments, souvent interchangeables, de sorte que chacun d'entre eux doit également répondre aux exigences de la norme séparément. Les normes EN 363, EN 364 et EN 365 constituent l'épine dorsale de ce groupe, car elles décrivent l'ensemble et imposent un certain nombre d'exigences communes, notamment en termes de méthodes d'essai et d'informations à fournir. D'autres normes précisent les exigences spécifiques des différents éléments constitutifs.
Inspection annuelle
Pour assurer le bon fonctionnement à long terme ainsi que la sécurité des utilisateurs, la réglementation européenne impose des contrôles obligatoires à 2 niveaux :
- Niveau 1: avant d'utiliser un EPI, l'utilisateur doit l'inspecter visuellement.
- Niveau 2: Les équipements de protection antichutes, qu'ils soient en stock (moins de 12 mois) ou en service, doivent être vérifiés annuellement par une personne qualifiée. Une inspection visuelle doit être effectuée avant chaque utilisation.
Les inspections doivent être effectuées par une personne compétente à cet effet, conformément aux procédures établies par le fabricant.
Nos spécialistes de la sécurité veillent à ce que votre équipement de protection contre les chutes soit correctement inspecté.
Contactez nos experts à : ppe.bnl@rubix.com