Vacature Inside Sales Engineer te Sint-Niklaas - België

Organisatie            : Bedu Pompen
Locatie                   : Sint-Niklaas - België

Voor onze vestiging in Sint-Niklaas - België zijn wij op zoek naar een Inside Sales Engineer. Het betreft een fulltime functie (40 uur per week).

Wie zijn wij

RUBIX 

RUBIX is een totaalleverancier voor alle onderhouds- en productie-benodigdheden; met meer dan 800.000 artikelen. Klanten kunnen voor vragen en technisch advies terecht bij één van de meer dan 50 lokale vestigingen en gespecialiseerde Technical Centers. Met Industrial Up Time Services bieden de specialisten van RUBIX technische en logistieke mogelijkheden om kosten te besparen en de productiviteit van haar klanten te verbeteren. Wij zijn een hard groeiende organisatie met ruim 900 medewerkers in de Benelux.

RUBIX is onderdeel van RUBIX-Group, gevestigd in 23 Europese landen met een hoofdkantoor in London behoren wij tot een van de leiders in de Europese Industrial Supplies markt.

Bedu Pompen

Bedu Pompen is in 1981 opgericht en al 40 jaar gespecialiseerd in het leveren van industriële vloeistofpompen aan de chemische-, voedingsmiddelen- en algemene industrie en de afvalwaterbranche. En sinds wij in 2021 onderdeel zijn geworden van de Rubix groep zijn wij in staat de slagkracht van een groot bedrijf te combineren met de persoonlijke aanpak en diepgang van een specialist. Met een team van ruim 35 enthousiaste collega’s verspreidt over vestigingen in Nederland en België heeft Bedu Pompen een sterke marktpositie opgebouwd in de Benelux.

Jouw functie

In deze functie geef je technisch advies aan klanten en ondersteuning aan de sales engineers in de buitendienst. Verdere taken die tot deze functie behoren zijn o.a. het calculeren en selecteren van de juiste vloeistofpompen, het uitwerken van offertes, offerteopvolging en orderverwerking. Veel van onze vloeistofpompen assembleren wij zelf en moet naadloos passen in het bestaande / of nieuwe proces. Maatwerk dus. Meedenken met de klant en sales over het grotere plaatje is dan ook essentieel.

Hoe ziet het werk er in de praktijk uit?

De klantvraag komt binnen per telefoon of email. Je  registreert jouw advies of een offerteaanvraag in ons ERP systeem en pakt deze aanvraag vol enthousiasme zelf op als hij bij jouw klantgroep of regio hoort. Je gaat hierna aan de slag met het analyseren en uitwerken van de aanvraag Je betrekt de juiste leverancier(s) en stelt na een nauwkeurige calculatie de offerte op. Als het enigszins mogelijk is volg je het traject richting de klant, dat is voor de hen wel zo prettig. Na bevestiging van de klant verwerk je de order in het systeem, en indien nodig maak je het productartikel aan incl. stuklijst en draag je zorg voor het bewerkingsplan en kunnen jouw collega’s aan de slag!

In welk team kom je te werken?

Je word onderdeel van een team in BE van 4 (2 sales manager / accountmanager en 2 inside sales) en 10 in NL. Het team in Sint-Niklaas bestrijkt gezamenlijk het hele land – met een actuele focus op Vlaanderen.

Wat breng je mee?

Wij kijken uit naar kandidaten met een technische opleiding, minimaal A2 niveau richting electromechanica of gelijkwaardig door ervaring. Indien je reeds kennis hebt van de pompsector, spreekt dit in jouw voordeel. Commerciële ervaring heb je opgedaan in de binnen- of buitendienst.  Wij zoeken een teamspeler die klantgericht en commercieel gedreven te werk gaat en technische diepgang zoekt, betrouwbaar is en gelooft in afspraak-is-afspraak! Samen doen we er alles aan om onze klanten van dienst te zijn!

Het aanbod:                                                                                                                                               

Je komt terecht in een goed georganiseerde en gestructureerde werkomgeving waarbij teamwork voorop staat. Salaris range (medior / senior niveau) voor deze functie is – afhankelijk van kennis en ervaring – €3500,- tm €4500,- bruto per maand. Daarnaast bieden wij je tevens de mogelijkheid om deels van huis uit te werken. Verder krijg je kansen om diverse technisch-commerciële uitdagingen aan te gaan en als specialist op te treden richting klanten. Je krijgt uitgebreide opleidingen en trainingen zoals een pomptechniek cursus, intern opleidingsprogramma gericht op werken met Navision (ons ERP systeem) en verdieping met diverse productspecialisten en begeleiding on the job.

Spreekt de rol je aan? Reageer vandaag nog!

We zijn benieuwd naar jouw talenten en ambities en bieden je de mogelijkheid om die samen met ons verder te ontwikkelen.
Voor vragen met betrekking tot de vacature kun je telefonisch contact opnemen met
Recruitment. Je kunt Guido de Regt bereiken op +31651486707. Jouw sollicitatie ontvangen we graag per e-mail: guido.deregt@rubix.com

« Vacature overzicht

Heeft u interesse?

Reageer op deze vacature